This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700EVM:LM74700EVM IQ 测试

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700EVM, LM74700-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112917/lm74700evm-lm74700evm-iq-test

器件型号:LM74700EVM
主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1

大家好、

如何通过 LM74700EVM 测量工作静态电流(ON =高电平)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    我们通常使用源表来提供输入电压、并在未连接负载时使用该表来测量电流。 LM74700-Q1的 IQ 通常接近80uA。 当 EN 被拉至低电平时、此器件吸收的电流更小、这被称为关断电流、其典型值大约为1uA。 下面是使用源表(EN =低电平)进行的关断电流测量。 在实验中、可以使用 EN=HIGH 进行类似的测量、以进行 IQ 测量。

    希望这对您有所帮助!

    此致

    Divyyshu