This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:可插拔机器是否需要热插拔、包括直流转换器?

Guru**** 2926410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112493/tps2492-do-i-need-hotswap-for-pluggable-machine-consist-of-dc-converters

器件型号:TPS2492

我对热插拔机器非常陌生。

我当前的项目是创建可在运行时插入和拔出系统的设计。

机器包括:

  1. 具有800uF 电容的1000瓦直流转换器
  2. 具有1300 μ F 电容的200瓦直流转换器
  3. 具有300uF 电容的50W 直流转换器

3个直流转换器将由于内部电容器而产生浪涌电流、其中3个转换器的激活时间差别很大

  1. 在接收到48V 电压50ms 后、浪涌电流约为33A
  2. 接收48V 电压后、立即会有大约25A 的浪涌电流
  3. 对于小型直流转换器、没有什么可观察到的

我的直流转换器没有用于 TPS2492 PG 功能的"启用"

我的问题是、我是否真的需要 TPS2492? 由于直流转换器只会导通、直流转换器输出侧的负载在向其提供信号之前不会直接导通。

如果我真的不需要热插拔板、那么我还需要考虑电源(从电池)与此机器之间的连接吗?

我尝试将计算器用于选择的 FET、但在第一次激活后、我的 FET 似乎已损坏

 e2e.ti.com/.../Hotplug-Calculation.xlsx

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    感谢您的联系。

    您的直流转换器是否具有软启动电路? 直流转换器的导通阈值是多少? 您能否分享方框图、包括路径中的电容。

    此致、

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、直流转换器上没有软启动

    您可以在此处看到组合的系统浪涌电流


    仅1000W 转换器(33A)



    仅200W 转换器(25A)

    仅50W 转换器(可忽略不计)

    以上所有黄色线路为系统直接52V 的 V 电源(电池额定电压为48V)

    阈值将根据48V 的数据表进行计算
    在技术上、1000瓦的功率为19V

    e2e.ti.com/.../SD_2D00_1000_2D00_SPEC.PDF

    和36V、200和50瓦、但尚未经过测试

    e2e.ti.com/.../SD_2D00_50_2D00_SPEC.PDF

    Vout 沿线没有其他电容、热插拔电路板之后、根据热插拔设计和所有负载、电容将为一个小电容(额外负载为另外2块电路板、每个电路板的电容值都超过2000 uF)。
    似乎我的所有负载都具有高电容值。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    感谢您提供详细信息。

    如果负载导通阈值为19V、则我们应在设计工具中的单元格 F68中输入该值。 在如此大的负载下平稳启动非常困难。 请找到一种控制直流转换器模块并使用热插拔的 PGOOD 启用它们的方法。

    此致、

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    由于输出侧的负载具有不同的启动电压值、我应该将该电压值放在那里? 它是系统中最低的吗?
    还有一件事是启动电流、我应该将什么放入启动电流中? 因为我可以看到浪涌电流、实际上在这之后、将没有电流(或非常小)、因为负载仅是转换器本身、最多可能只需要1-2A

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 芯片有其他任何建议可以在没有电源正常指示的情况下处理此问题吗?
    谢谢!
    正常软启动电路是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 来自系统的最低电压1。  

    对于启动电流、您可以执行以下操作。

    • 计算直流转换 器输出功率(PoUT)
    • 启动电流= (PoUT)/最低电压

    我们没有其他解决方案可以在电源正常状态下启动重负载。

    此致、

    Rakesh