This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:FSSS 容差

Guru**** 2536790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112806/lm61460-q1-tolerance-of-fsss

器件型号:LM61460-Q1

大家好、

您能否告知 FSSS 的最小和最大容差?  

数据表中未指定该值。 粗略估算很好、如2%+/-0.5%。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    它大约为2%+/-0.7%

    B R

    Andy