This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:检查

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111102/tps51285b-sch-review

器件型号:TPS51285B

您好,团队  

您能否帮助检查低于 SCH 的电压是否适用于3V/5V 输出? 它用于 BYD 笔记本项目。 谢谢。

e2e.ti.com/.../TPS51285-SCH.pdf

此致、

海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    我将在明天之前对其进行审查并作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    您能告诉我输入电压的范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    总体原理图是可以的。

    只需注意保险丝、5A 可能不够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Athos,

    您可以帮助查看 PCB 布局吗? 谢谢。

    e2e.ti.com/.../TPS51285.brd

    e2e.ti.com/.../1423.TPS51285-SCH.pdf

    此致、

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    我 想仔细检查他们的 OCL 设置、是否满足目标。 您能否提供 VIN 和 RDSon 值? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    Vin 为12-20V、Vds、on 如下所示:

    谢谢、此致、

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    我检查了 OC 限值和布局、没有发现问题。

    如果您需要更多支持、请告知我们。