This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:TPS65988EVM 的降压升压级

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS25750, TPS25750EVM, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110487/tps552882-buck-boost-stage-for-tps65988evm

器件型号:TPS552882
主题中讨论的其他器件:TPS65988EVMTPS25750TPS25750EVMBQ25792TPS55288

大家好、

美好的一天! 我需要您的帮助来回答我们的客户问题、

目前、它们有两个 EVM 板。 TPS65988EVM 和 TPS25750EVM。 它们需要将输出 TPS25750连接到 TPS65988EVM 的输入。 但它们需要一个中间级、该中间级将像降压/升压转换器一样工作。 我选择了 TPS552882。  您认为 TPS552882 在应用和成本方面是一个不错的选择。 如果没有、请您注意  

100W PD 输入适配器连接在 TPS25750EVM 的输入端。 TPS25750EVM 还通过 BQ25792 IC 与4S 4.5A 锂聚合物电池连接。 根据 TI E2E Guy 的说法、问题是 BQ25792可提供66W 功率。 因此我需要降压 bosst 级,它可以为 TPS65988EVM 提供100W 功率。 因为 TPS65988EVM 需要100W 的功率。 我有两个与 TPS65988EVM 输出端相连的接收器件、即60W PD 和15WPD。 我必须运行这两个灌电流器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您的参与。

    我是否可以知道降压/升压转换器输入电压范围、输出电压范围? 以便我们可以评论 TPS552882是否适合此应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、  

    感谢您的回答。 一旦我们的客户提供了必要的信息、我将为您提供相关信息。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    下面是客户的回答。

    我关注的是 TPS25750EVM 设计。 一个4s 4.5A 锂聚合物电池与 TPS25750EVM 连接。 SYS 输出与 TPS65988EVM 直流桶形插孔相连。


    我需要一个中间级降压/升压转换器、该转换器从 TPS25750 SYS 引脚获取输入并为 TPS65988EVM 提供20V 和5A 恒定电源。

    我认为 SYS 输出略高于 BAT 电压、因此我们需要一个用于12.8V 至16.8V 输入和20V 固定输出的降压升压转换器

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    因此、降压/升压转换器需要从最低12.8V 输入电压输出100W 的功率、对吧? 对于集成式 MOSFET 器件 TPS55288而言、这一点至关重要、因为温升会成为一个问题。

    如果输入电压为20V、则100W 的输出功率可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    下面是我们客户的回答。

    输出电压将处于电池电压范围内、即12至16.8V。 唯一会发生变化的是根据负载和输入电流变化的电流可以是5A。 这意味着最大总输入功率将为84W。 现在、TPS55288的输出功率是多少?


    作为 TPS55288、输出将与 TPS65988EVM 连接、该 EVM 需要20V 的输入电压。
    与 TPS65988EVM 连接的负载不多。 我相信它将是60W。  那么、您认为 TPS55288是否适合我?


    此外、考虑到上述信息、您能否为我提供80W 电路的参考设计或原理图。?

    谢谢你  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    [~ userid="470463" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110487/tps552882-buck-boost-step-for-tps65988evm/4122449#4122449']输出电压范围为16.8V 至16.12V。 唯一会发生变化的是根据负载和输入电流变化的电流可以是5A。 这意味着最大总输入功率将为84W。 现在、TPS55288的输出功率是多少?[/quot]

    当客户谈论输出电压时、他们是否指的是降压/升压转换器 TPS55288输入电压?  

    如果他们能够清楚地告诉我们 TPS55288 Vin 电压范围、Vout 电压范围和 Iout 最大值信息、那将会很棒。 否则我会感到困惑。

    对于 TPS55288、当输入电压为20V 时、该器件可输出20V/5A、100W。

    当输入电压为12~16.8V 时、该器件可输出20V/3A、60W。

    请注意、我仅支持降压/升压转换器。 如果您需要完整的系统参考设计、您可以搜索 TI 是否有类似的参考设计电路。

    如果客户仅询问 TPS55288器件电路、则可以查看 TPS55288 EVM 用户指南