This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317M:输入输出电容器的公式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104674/lm317m-formula-for-input-output-capacitor

器件型号:LM317M

HII

我使用的是 LM317M 应使用什么公式 来计算输入和输出电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         请注意、该器件不需要输入和输出电容器即可实现稳定性。 但是、如果电源不在附近、我们建议在输入端添加一个0.1uF 陶瓷电容器或一个1uF 钽电容器。 同样、输出端的1uF 电容器将有助于提高瞬态响应性能。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复  

    我正在进行设计  

    输入- 24V 至28V DC

    输出- 15V 64mA

    1) 1)对于0.1uF 输入电容器、我应该选择的容差和封装  

    2) 电容容差将影响输出?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

            我建议在0603/0804封装中使用额定电压为0.1uF 的50V (至少)输入电容器。 其容差不会影响输出电压值。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你