This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:我需要您检查原理图是否正常。

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112335/lm76003-i-need-you-to-check-if-the-schematic-is-ok

器件型号:LM76003

■条件
输入电压:48V
输出电压:42V
输出电流:2.4A (最大值)

是否需要 CFF?
使用规格中的公式计算得出的结果是一个大数字、超过100pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    由于 Toff-min 限制和热问题、Fsw 约为2MHz、对于48V 至42V 而言过高。  

    请检查400kHz 是否适合您

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy。

    感谢您的回答。
    我还有一个关于散热设计的问题。

    我的问题基于规格表中的 μ RθJA 与铜面积图。 (第44页)

    示例) 4层电路板
    如果从第1层到第4层的 GND 总面积固定为40mm x 40mm 或更高、我是否正确理解 RθJA μ W 将约为19°C/W?
    ㎜每层是否需要40㎜×40 μ F 的 GND 面积?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这是每层所需的 GND 面积、即电路板尺寸为40mmx40mm

    B R

    Andy