This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:控制器不会从软启动切换至 OVP 控制

Guru**** 2632155 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109118/tps61199-controller-does-not-handover-from-soft-start-to-ovp-control

器件型号:TPS61199

你(们)好。

我遇到了另一个 TPS61199问题、其中一个 IC 的输出电压过低。 输出电压(LED 电源轨)为38V、而不是预期的~41V。

我探测 COMP 引脚并与同一电路板上的另一个 IC 进行比较、COMP 引脚在这两个电路板上的行为相同、饱和高并要求升压转换器具有全占空比。 但是、在"坏"驱动器上 、GDRV 从12%上升到20%、并以20%的速率下降。 在"正常"驱动器上、GDRV 从12%斜升至70%。 不良驱动器的输出斜升时间比正常驱动器慢得多。


(黄色=电源轨不良、蓝色=电源轨良好)

以下是坏驱动器上的 GDRV 从未超过~16%占空比的图:

以下是一个良好驱动器在 GDRV 上升至70%占空比时的预期行为图:

我在测试中注意到、IC 使用静态软启动级将输出电源轨提升到最终电源轨电压的特定比例、然后将反馈环路的控制移交给 OVP 引脚及其相关的反馈电路。 我的理论是、该特定 IC 卡在软启动阶段、从不退出软启动以进入正常控制。  当我意外地使 R3 = 200欧姆时、我就证实了这一点。 我本以为控制器会做出反应、OUT 轨会击穿并达到 OVP;相反、电源轨保持相同的电压、完全没有变化。

如果故障是真的、您能告诉我我是否只需要更换此 IC、或者如果我的电路中有什么东西可以更改、以便更好地强制从软启动切换到常规控制?

以下是我的原理图值:
R2 = 237k
R3 = 10k
R4 = 20k
C4 = 0.015uF
C5 = 100pF
R5 = 681k
R6 = 169k
R7 = 160k (500kHz)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    到目前为止、有多少个器件存在此问题?  对于上述结果、您是否已将其他条件保持完全相同且仅更改了器件?  

    COMP 由 EA 的输出电流充电、该电流应由 DS 块中显示的输入差分信号(Vovp-Vifb)确定。 那么 、您是否想通过监控器 OVP 引脚和 IFB 引脚进一步检查 COMP 差异来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    到目前为止、这种情况仅发生在1个 IC 上。 您是对的、我的板上总共有7个 IC、我正在将此坏驱动器与具有相同电路的同一板上的好驱动器进行比较。

    我希望在任何开关控制器上、如果 COMP 为高电平、GDRV 将处于高占空比。

    我已经检查了 OVP、但在启动期间没有它的图。 OVP 正确地是 LED 电源轨的缩放版本、如上所示。  

    这是 IFB 的图。 您可以看到、IFB 引脚上没有余量、它基本上调节为0V。 这是因为不良驱动器上的轨电压过低。

    在一个良好的驱动器上、IFB 调节为~2V。

    谢谢、Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    是的、我同意 、如果 COMP 为高电平、则应 将 GDRV 增加到 相当大的占空比。 因此、可以 合理地假设器件卡在软启动模式下并且未进入正常模式。

    对于 TPS61199,我得到的启动时间大致可以用 t=K*(Vtarget*R3/(R2+R3)-Vcons)来估算。 因此、当您将 R3降低到仅200欧姆时、我猜比例太小、无法获得有效时间。 要缩短启动时间、请尝试将 R2增加到390k、并检查是否有任何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    无论启动时间如何、IC  最终应 进入正常模式。 听起来我的器件有缺陷。

    由于我们每个单元有7个 IC、因此返工风险对我们来说很高。 我今天刚刚发现了这种失败的另一个例子。 您能否找出此缺陷发生的可能性?

    谢谢、Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    您是否直接从 TI 或其代理处购买了 TPS61199?  

    如果您已经完成了 ABA 交换测试、我建议联系您当地的 FAE 以获取 FA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、天哪

    因为这已移至邮件中。 我想结束这个主题。谢谢