This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62147:图74

Guru**** 2502475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112150/tps62147-figure74

器件型号:TPS62147

大家好、

我的客户将使用输入电压为12V、输出电压为1.8V、FSW=1.25Mhz 的 TPS62147。 但图74显示了当 Vout=1.8V 时、Vin=12V 时开关频率变化看起来很大。

  1. 为什么下面圈点的 FSW 变化相对较大?
    (此时是否有任何操作模式变化?)
  2. 是否有任何瞬态响应性能下降的问题?  

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    这种变化是由于运行模式发生了变化。 在数据表第11页的底部、它提到 VOUT/VIN < 0.15时的情况、无论负载电流如何、它都不会进入省电模式。 这就是为什么我们看到频率在大约12V 时发生轻微变化、并转为强制 PWM 模式而不是 AEE。

    不应存在任何瞬态响应严重恶化的问题、因为频率变化很小。  

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的回复。 请注意、变化是由模式变化引起的。  

    如果器件在强制 PWM 模式(MODE 引脚=高电平)下运行、则开关频率不会发生大变化、如图74所示。 这种理解是否正确?

    PFM/PWM 模式(非强制 PWM)下是否显示了所有开关频率与输入电压之间的关系图(图70~83)?

    如果是、您能否在强制 PWM 模式下提供相同的图?

    此致、

    Shota Mago  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    由于 DCS-Control 的性质、我认为即使在强制 PWM 模式下、频率变化也会与输入电压之间存在一定的差异。  

    我将与团队再次核实、并尽快回复您。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖塔、

    已确认图74确实显示了强制 PWM 模式及其频率变化与 Vin。  

    这实际上是由于 DCS-Control 的最短导通时间以及 FPWM 模式(而不是我之前提到的 AEE/PFM 模式)期间的传播延迟,这可能导致频率在较大的输入电压下略有下降。

    无论如何、此应用不应影响瞬态性能。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我明白了。 感谢您的确认。

    此致、

    Shota Mago