请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14050 大家好、
DE 数据表中的最大 Tj 额定值为150°C 不过、还提到了热关断温度、它是170°C 高于绝对最大规格的热关断似乎是可疑的。
此致、Marc
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
DE 数据表中的最大 Tj 额定值为150°C 不过、还提到了热关断温度、它是170°C 高于绝对最大规格的热关断似乎是可疑的。
此致、Marc