This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:最大结温模糊性

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111285/lmr14050-maximum-junction-temperature-ambiguity

器件型号:LMR14050

大家好、

DE 数据表中的最大 Tj 额定值为150°C 不过、还提到了热关断温度、它是170°C 高于绝对最大规格的热关断似乎是可疑的。

此致、Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    170C 热关断适用于故障或瞬态情况。

    热关断具有一定的容差和迟滞、因此应将其设置为高于150C 以应对这些情况。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orlando、

    抱歉、150°C 是器件的绝对最高温度。

    当热关断处于建议的最大值和绝对最大值之间时、我可以与您的答案相关、例如大约145°C 但不是。

    您的答案表明、如果器件可能受到损坏、热关断可能处于温度区域内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    达到170C 热关断不会损坏器件。

    正如前面所述、如果热关断温度为150C、则12C 迟滞直到低于140C 时才会重新启用器件。

    如果停机设定点出现偏差、则可能会降低。

    我们将其设置为170C 以应对这些情况、并允许器件在150C 时开启。

    -奥兰多