This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:产品无法在客户端充电、同时还存在 CHG 引脚指示问题。

Guru**** 2383260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112336/bq24210-product-could-not-charge-up-at-customer-side-and-also-chg-pin-indication-issue

器件型号:BQ24210

我们的产品使用 BQ24210作为充电 IC、为高达4.2V 的电池充电

我们的客户遇到这样一个问题: 尽管电池电压为3.9V、但我们90%的产品仍无法为任何电流充电

我们尝试在这里重复失败。  

结果和我们的电路设计是 attached.e2e.ti.com/.../BQ24210DQCT-issue.xlsx

我们还发现 CHG 引脚可能报告错误状态。附件中也包含报告。

我们在 Excel 文件中提出了几个同样的问题。

您是否有什么想法会导致这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看您观察到的行为的原理图和说明后、电池似乎进入电池检测模式。 我相信,你观察到的问题有许多甚至不是全部都可以追溯到这种行为。 当 CALL 和 BQ24210上的 BAT 引脚之间存在较大阻抗时、即使在高 BAT 电压电平(3.9正如您所观察的那样)下、此器件有时也会发生这种情况。

    发生这种情况时、您能告诉我该路径上的阻抗吗? 您能否在左下方包含 Q2的原理图中提供一些清晰说明? 通过更好地了解这部分电路的工作原理、我应该能够诊断这种行为。

    谢谢、

    杰克逊