This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R150:PSpice 模型-输出电容问题

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112478/lmg3410r150-pspice-model---problem-with-coss

器件型号:LMG3410R150

大家好、

我对 LMG3410R150的 pspice 模型有疑问。

我将此电路用作半桥 LLC 谐振转换器拓扑中的初级开关、其中开关的输出电容对于实现软开关至关重要。

因此、我从该组件的 PSpice 模型测试电路开始、以熟悉该组件。 但我遇到了输出电容问题。

即、在数据表 Coss 中、tr=68pF。 我计算出、在负载电流 I_LOAD=3A 且直流链路电压 od Vdc-480V 时、将此电容插入电容所需的时间为 t=2*Coss、tr*Vdc/(I_LOAD)=22ns

在 PSpice 模型测试电路中、我可以看到、对该电容放电所需的时间远高于预期(180ns、几乎大10倍)。

我没有更改模型测试电路中的任何内容(向开关节点添加额外电容或类似的电容)。

有人可以帮我解决这个问题吗?

此致、

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luka、

    感谢您的提问。 您能否给我们发送您的原理图图片?

    谢谢、

    不是