This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:有关化学 ID 匹配的问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112337/bq28z610-r1-questions-about-the-chemistry-id-matching

器件型号:BQ28Z610-R1

大家好、

我怀疑我的电池是假的、因此我正在运行"化学 ID 匹配"。

为此、我 将遵循 SLVA725A。

只需提出一些问题:

1) 1) SLVA725A 说:"使用 CC 或 CV 充电、使用锥形电流充满电。 (例如、C/100。) 使用标称 CC 充电速率和 CV 电压。" 但如果我不知道我的电池的 C 是什么呢? 它应该是3400mAh、但它可能是假的、它实际上是1000mAh。

2)  2) SLVA725A 接着说: "以 C/10速率对电池放电、直到达到最低电压(由电池制造商规定)。"  - 这里也一样。 我应该使用哪种 C 语言? 3400?

3) 3)只是为了澄清一下、因为这总是让我困惑:当您向电池施加恒定电压为其充电时、逐渐达到的电流是多少、对吧? 如果是、请在上面的(1)上: "...using 锥形电流。 (例如、C/100。)"、C/100也表示这种情况下的锥形电流? 很抱歉这个问题、但 TI 的文档总是让我混淆这些陈述、尤其是因为英语是我的第二种语言。

感谢你能抽出时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    如果不了解实际的电池规格、就无法轻松设置电池以查找化学 ID 匹配项。 您应该具有可用于设置这些参数的单元格的文档、 如果您持怀疑态度、我会使用预期的较低容量运行一个周期、并查看您对完全充电或完全放电的库仑计数、以便您知道 C 速率应该是多少。

    锥形电流是 CV 模式下充电完成时的电流值、这是正确的。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    那么、哪一个是正确的?

    锥形电流为:

    a) 使用恒定电压(CV)为电池充电时得到的整个电流曲线(以红色标记)

    b)充电方法。 (锥形电流充电=使用恒定电压(CV)为电池充电、这会导致以红色标记的电流曲线)

    c)一个电流值。 (例如:锥形电流是您结束恒定电压(CV)充电的电流值)

    我的印象 A 是正确的。 生成锥形电流(上面以红色标记的电流曲线)的充电方法是 CV 充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    有一个锥形电流区域、也是充电的恒压部分、这是正确的。 测量仪表中指定的锥形电流值是您确定电池已满的值。 锥形电流也是电池充电器常用的参数、当 CV 区域内的电流等于锥形电流阈值时、它将停止充电。

    此致、

    Wyatt Keller