This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS6594-Q1:LP8764-Q1:通过中断解释调试 PMIC 行为。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, LP8764-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112617/faq-tps6594-q1-lp8764-q1-debugging-pmic-behavior-with-interrupt-interpretation

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件: LP8764-Q1

此常见问题解答与 TPS6594-Q1和 LP8764-Q1器件相关。

如果 PMIC 无法通过 I2C 或 SPI 进行通信、则问题可能出在电源或组件选择方面。 在此阶段、最好确认电源电压和元件值是否符合 PMIC 数据表中的规定。 您可以使用此指南使用 EVM 与 IC 进行通信

如果与器件通信正常、调试 PMIC 行为的入口点是读取中断寄存器并对其进行解释以分析可能的错误源。 特别重要的寄存器包括0x5A INT_TOP、0x69 INT_FSM_ERR 和0x6C INT_ESM;它们提供了一个入口点、您可以通过该入口点缩小更相关的中断范围。 请参阅本数据表部分中的中断寄存器分层结构图、以缩小最相关的中断范围。 通过查看数据表中的中断部分、您可以缩小每个中断的潜在原因。 参考中断屏蔽和其他静态寄存器配置有助于缩小给定中断的原因。

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码