This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:如果移除了输入电压且电池仍处于连接状态、充电器是否会丢失配置?

Guru**** 2532670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112579/bq25180-if-vin-is-removed-and-battery-is-still-connected-will-the-charger-lose-the-configuration

器件型号:BQ25180

大家好、

如果 Vin 被移除并且电池仍处于连接状态、充电器是否会丢失 其配置?

谢谢、

李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    否、如果在电池仍处于连接状态时移除 VIN、充电器不会丢失其 I2C 配置。 但是、如果 VBAT 降至 VBUVLO 以下、电池将不再为系统供电、I2C 配置将复位。  

    最棒的

    Barry