This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:原理图审阅

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110435/ucc28064a-schematic-review

器件型号:UCC28064A

大家好、

我们有一个很好的新器件、那就是 DIN UCC28064ADR!

请帮助查看 SCH、THx

驱动程序是 UCC27324DR

LLC 是 UCC256404DDBR

U302是  UM603AG-S08-R

e2e.ti.com/.../CHARGERD2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kygo、这是个好消息。

    请提供输入电压范围和输出功率。 如果客户填写了 Excel 计算器工具(www.ti.com/.../sluc645)、这将有所帮助。

    请允许我花几天时间回顾 PFC 控制器电路。

    同时、请提供 PPMID 以及预期的销售机会数字。 我们将这些用于我们的内部指标。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我正在等待完成的计算器和 PPMID。 请提供、以便我可以完成原理图审阅

    谢谢、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ray

    抱歉、 我们没有计算器  

    但规格为 Vin=90Vac~264Vac、Vo=54V、wo=800W

     PPM ID 为399521

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    如果没有电感器值和设计计算器、我只能部分查看原理图。 我有两项建议。

    • 为了减少输出纹波、请考虑增大输出电容。 无论客户是否决定增大总电容、 使用两 个或三个较小的电容都会降低 ESR。
    • 考虑在电桥输出与升压电感器输出之间添加一个浪涌二极管占位符。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    射线