This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713如何识别外部电源或电池电源?

Guru**** 2514085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25713B, BQ25173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111973/bq25713-bq25713-how-to-identify-external-power-supply-or-battery-power-supply

器件型号:BQ25713
Thread 中讨论的其他部件:BQ25173

您好的团队:

 bq25713与 bq25713b 之间有何区别?

2. 如何识别外部电源或电池电源?  

  A.哪个 IO 端口可以显示此功能

 B.哪个寄存器可以显示此功能

将 P/N 从 BQ25173更新为 BQ25713

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    遗憾的是、我们没有 BQ25173B 器件。 您是否可以询问 BQ25713和 BQ25713B?

    最棒的

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴里:

    是的、它是 BQ25713

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    BQ25713B 具有不同的 I2C 地址、其余地址与 BQ25713相同。 有一个 ACOK 引脚和 AC_STAT 寄存器位0x21[7]、这两个引脚均可用于监控输入源状态。 对于电池电源、客户可以使用 CELL_BATPRESZ 引脚通知充电器是否已连接电池。  

    此致、

    老虎