This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:EN 前同步

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111918/tpsm63603-sync-before-en

器件型号:TPSM63603

大家好、

在客户应用中、SYNC 将首先应用于 tpsm63603、然后应用 Vin。 如果 rut=560k Ω,Renb=100k Ω、则 TPSM63603无法通电。 但是、当 Rent = Renb = 100k Ω 时、TPSM63603可以正常通电。  您可以帮助解释一下吗?

此外、客户想知道 在 Rent = Renb = 100kohm 时、在 EN 之前同步是否会导致任何风险?  

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    客户似乎需要修改他们的解决方案。

    在数据表的第7.3.7节 中、我们要求:"在启动前必须关闭外部时钟才能实现正确的启动排序。"

    Vin 向上、en 向上、然后同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beck:

    是的、数据表是清晰的、但在客户应用中、SYNC 在 Vin 之前。 因此、客户希望了解这是否会导致一些风险。 您能否帮助我了解使用不同的电阻分压器会导致不同结果的原因?

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    是的、Vin 之前的同步存在风险、可能导致不确定操作。

    您所创建的端接可能会影响器件所看到的电压的振幅并导致启动序列出现问题、因此建议在 Vin 之前不进行同步。