请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM63603 大家好、
在客户应用中、SYNC 将首先应用于 tpsm63603、然后应用 Vin。 如果 rut=560k Ω,Renb=100k Ω、则 TPSM63603无法通电。 但是、当 Rent = Renb = 100k Ω 时、TPSM63603可以正常通电。 您可以帮助解释一下吗?
此外、客户想知道 在 Rent = Renb = 100kohm 时、在 EN 之前同步是否会导致任何风险?
谢谢!
Rayna