This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:与电池化学 ID 定制相关的问题(BQ35100PWR)

Guru**** 2536210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112442/bq35100-issues-related-to-battery-chemistry-id-customization-bq35100pwr

器件型号:BQ35100

需要确认电池测试数据收集计划:

1.收集对象:EVE 单节一次性锂亚硫酰氯电池的 ER34615或电池组合的 ER34615+锂超级电容器?

2. TI Impedance Tracking TM Coulometer Chemical ID Acquisition Method 的第3章中的数据采集程序不适合采集一次性 Li-Socl2电池。 是否有合适的测试方法?(TI电量计应用指导 μ A)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 BQ35100运行、添加超级电容器可能会影响 EOS 算法捕获内部电阻的能力。 如果可能、我建议仅使用电池或在您的系统中进行测试。

    BQ35100要求您使用与 chem ID 数据库中已有电池完全相同的电池。 如果我们没有您正在搜索的已表征电池、则您必须提交申请以使其表征并至少运送9节电池。

    此致、

    Wyatt Keller