This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:关于带有预偏置输出的启动

Guru**** 1624165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110507/lmzm23600-about-startup-with-pre-biased-output

器件型号:LMZM23600
主题中讨论的其他器件:TPS560430

大家好、

 

我们的客户正在以下条件下评估 LMZM23600V3SILT。

但是,如果输出电压保持在1V,则无法启动。

 

我猜 LMZM23600V3SILT 不支持使用预偏置输出启动。

我的理解是否正确?

 

VIN=24V

VOUT=3.3V (1V 在启动时保持不变)

 

此外、我了解 TPS560430可以支持通过预偏置输出启动。

因此、即使输出电压保持为1V、也可以启动它。

我的理解是否正确?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    我认为该模块可以支持预偏置启动。 此设计中使用的输出电容是多少?

    MODE/SYNC 是否配置为自动模式?

    我想他的器件可能会达到电流限制。 我建议最大程度地减小输出电容值并将器件设置为自动模式。

    此外、请分享原理图供我查看、还请分享物理示波器捕获结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marshall-San、

     

    感谢您的回答。

     

    -此设计中使用的输出电容是多少?

    =>47uF

     

    -mode/sync 是否配置为自动模式?

    =>自动模式(MODE/SYNC 引脚连接到 GND)

     

    -请分享原理图以供我查看、还请分享物理示波器捕获。

    =>检查

     

    我还有一个问题。

    我在数据表中找到了以下注释。

    >请勿:允许输出电压超过输入电压、也不要低于接地值。

     

    因此,我想 LMZM23600V3SILT 不支持在 VOUT=1V 左右时启动。

    如果没有、您能告诉我们这条评论的含义吗?

      

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    您提到的注释 可以说不包括启动、因为需要担心的是输入电压处于稳定状态、在输入电压低于输出电压的情况下、它们可能是通过高侧体二极管的连续电流导通。

    我想在示波器捕获可用时回顾一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marshall-San、

     

    我获得了新信息。

    请告诉我们这个原因和解决方法吗?

     

    [我们的客户意见]

    -失败复制有个别差异。

     (因此、某些装置没有问题。)

    -当输出电压为1V 时,发生率很高。

     

    [电路]

     

    [波形]

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    我要确认的最后一点是预偏置启动期间的负载电流。

    如果他们使用高负载电流进行测试、我会考虑在输出上没有任何负载的情况下进行重新测试。

    在我看来、器件似乎达到了电流限制。  

    如果我们需要在工作台上复制此信息、将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall-San、

    感谢您提供信息。

    我将在收到新信息后再次与您联系。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

    感谢您提供相关信息。