This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:PSE 插入时 PD CAN#39;t 输出(TPS23754)

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112016/tps23754-pd-can-t-output-when-pse-plug-in-tps23754

器件型号:TPS23754

你(们)好

我们发现我们的 PD PCB 有时无法通电、并非所有 PCB 都发生这种情况。

我发现、在"加载"时、PCB 非正常电源的 VOUT 很容易发生问题

请参见所附电路。在我们的设计中、 Vout = 15V。

e2e.ti.com/.../0564.BBQ-S-PD-PAGE.pdf

 我在同一 PCB 的正常情况和非正常情况下捕获了一些波形

左图:VOUT 输出失败                               右图:VOUT 输出正常                        

     

    

您能否帮助检查设计和波形以澄清问题。 谢谢。

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wendy、

    请浏览 PoE PD 调试指南 、查看是否可以找到根本原因。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Penn

    当我复制 故障情况时、我捕获了 VDD-VSS 和 VRTN-VSS 的波形。 没有问题。

    “用户指南”说:

    但我在 VCC 上放置了2 * 47uF。 还不够吗?

    谢谢。

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wendy、

    请查看我们的 EVM 原理图并找到 VCC 引脚上所需的合适电容。 我将准时返回到下周二。 我的回复可能会有一些延迟。 谢谢。

    此致、

    一分钱