This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:开关频率低于 BMTh 设置

Guru**** 2508635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112154/ucc256402-the-switching-frequency-is-lower-than-the-bmth-setting

器件型号:UCC256402
在为突发模式禁用(RBW 2.7k)设置的状态中、 
开关频率低于 BMTh 设置。
在突发模式(RBW 18k)下也会发生同样的情况。 

我想知道如何限制最高频率。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    您是否还可以共享 LL/SS 引脚电压、ISNS 信号以及 VCR 和低侧栅极脉冲。

    我提出这一要求是因为只有在 LL/SS 引脚稳定在3.5V 后才能对突发模式阈值进行编程。  

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mnnikanta、

    共享 file.e2e.ti.com/.../VCR_2D00_ISNS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LLSS 的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    感谢您分享波形。 我可以看到、由于启动阶段结束、开关的阈值不是由 LLSS 电容器决定的。 您还能共享设计计算器和原理图。 您可以通过 e2e 直接发送消息来共享这些文件。 我还想让您知道、突发模式期间的开关频率由始终低于 BMTH 的 BMTL 阈值(而不是 BMTH)决定。  

    我将向您发送友谊请求。

    供参考、我们建议将 C1直接连接到 R1和 R2之间的节点。

    此致

    曼尼甘塔 P