This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25985:选择用于热插拔的 TPS259850电子保险丝控制器

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110953/tps25985-selection-of-tps259850-e-fuse-controller-for-hot-swap

器件型号:TPS25985

Avishek、您好!  

正如您提到 的闭锁条件:需要在微控制器或类似电路的帮助下回收 EN 引脚。

TPS25985:IMON、Ilimit 和 Iref (1.2V)的电阻器和电容器设计计算-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

由于启用了 EN 引脚硬件(分压器)、我仍然需要进行回收?  

如果是、您是否可以建议使用闭锁来实现电路? (现在、我无法更改  TPS259850RQPR (闭锁)。设计已发布)

对于自动重试功能、故障检测后的再循环时间是多少、如果我使用具有自动重试功能的电子保险丝、我是否需要更改电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    我想您可能有 TI FAE 联系。 请联系他/她安排 WebEx 会议。 遗憾的是、我真的不理解您的担忧。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    这方面是否需要更多帮助?