请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25985 Avishek、您好!
正如您提到 的闭锁条件:需要在微控制器或类似电路的帮助下回收 EN 引脚。
TPS25985:IMON、Ilimit 和 Iref (1.2V)的电阻器和电容器设计计算-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

由于启用了 EN 引脚硬件(分压器)、我仍然需要进行回收?

如果是、您是否可以建议使用闭锁来实现电路? (现在、我无法更改 TPS259850RQPR (闭锁)。设计已发布)
对于自动重试功能、故障检测后的再循环时间是多少、如果我使用具有自动重试功能的电子保险丝、我是否需要更改电路?