This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:输出电压设置

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25, TPS544C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112479/tps544c25-vout-setting

器件型号:TPS544C25
主题中讨论的其他器件: TPS544C20

您好!

我的客户对 TPS544C25 VOUT 设置有一些疑问。

它们希望在没有 PMBus 控制的情况下使用 VOUT = 0.85V。

VSET 提供的输出电压

   以下所有 A 和 B 设置是否都可用?

   a. Rset = 15.4k Ω   (VOUT=0.85V)  /R1=10k Ω   、Rbias = 10Mohm (VOUT_SCALE_LOOP = 1)

   b. Rset = 15.4k Ω   (VOUT=0.85V)   /R1=10k Ω    、Rbias = DNI (VOUT_SCALE_LOOP =默认值1)

2.分压电阻器

   2-1. 是否无法像 TPS544C20那样使用 R1/Rbias 使用分压器方法?

           是否应将环路设计为仅具有1、0.5、0.25的比率?

   2-2. 当在 TPS544C25_Calculator Checklist.xlsx 文件中输入 r1=18k Ω 时、Rbias 值显示为43.2k Ω。

           这是正常的吗? 与 TPS544C20的值相同。

          

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    将 VOUT_COMMAND 设置转换为基准电压的 DAC 控制的内部逻辑仅了解 VOUT_SCALE_LOOP 设置为1、0.5和0.25 (电阻分压器分压比为开路、1:1、3:1)  

    虽然可以通过不匹配反馈分压器和 VOUT_SCALE_LOOP 因数将输出电压设置为不同的电平、但不建议这样做、即使不使用 PMBus 设置 VOUT_COMMAND、也存在潜在的问题。  此外、在 DIFFO 和 FB 之间添加外部电阻分压器将通过分压器中电阻器的精度增加输出电压容差范围。  将基准电压设置为目标输出电压(0.85V)而不使用 FB 至 AGND 电阻器是设置输出电压的最准确方法。