This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:如何增加6A 的 EVM 电流限制

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112485/bq76952evm-how-to-increase-the-evm-current-limit-of-6a

器件型号:BQ76952EVM

您好 TI 论坛!
我叫 Pedro、我最近收购了该 EVM。 经过一些测试、我意识到对于我的用例而言、6A 限制有点太短。
将来、我将使用此芯片制作我自己的电路板、但为此、我需要知道我需要进行哪些更改、以允许更大的放电电流。
查看数据表、我看不到负责此限制的组件是什么。
电路板走线是否是此处的限制因素?
如果没有、您有什么想法吗?
非常感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biter、

    电路板上的组件(保护 FET)将支持更高的电流、但电路板温度将超过6A。 我们使用高达10A 的热像仪以不同的电流测试了电路板、以查看用户处理 EVM 时电路板温度可能会成为问题的位置。 10A 时、高电流路径附近的电路板面积约为97摄氏度。根据您的参考、8A 时的最高温度为64C、7A 时的最高温度为56C。

    此致、

    Matt