This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25402Q3A:结至电路板(顶部)θ 值

Guru**** 2810925 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD25402Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111837/csd25402q3a-junction-to-board-top-theta-value

器件型号:CSD25402Q3A

您好!

你好。 客户需要 CSD25402Q3A 的结至电路板(顶部)θ 值。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    感谢您的查询。 我刚刚回答了客户的这个问题-假设这是相同的。 以下是一个链接-

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111828/csd25402q3a-thermal-reistance

    下面是我之前的回答:

    结至外壳热阻 Rθjc Ω(最大2.3°C/W)在数据表的第3页上进行了说明。 这是从封装底部的结点到散热焊盘(源极)测得的。 请访问以下链接、详细了解 TI 如何在我们的 FET 数据表中测试和规范热阻抗。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/06/10/understanding-mosfet-data-sheets-part-6-thermal-impedance

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    你好。 谢谢你的快速回答,但我之前已经看到过这篇文章,但我有一些问题需要澄清。 结至外壳与结至电路板是否相同? 我已经在这里问我的同事、它们是不同的。 我能否知道这两者的相似性和差异、因为我对这些数据感到困惑。 感谢您的支持。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    这是一个有趣的问题。 我相信封装和 PCB 上的散热焊盘之间的焊料接口不会产生显著的热阻、因为焊料是一个非常好的导热体。 我确实注意到您的帖子在主题行中有与电路板的连接(顶部)。 TI 不提供结至外壳(顶部)热阻、因为从封装中去除热量的主要路径是通过散热焊盘进入 PCB。 它远高于结至外壳(底部)。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    你好。 客户的另一个回复、请参阅以下内容以供参考。 非常感谢。

    "我需要 CSD25402Q3A 的结至电路板热阻值。  要指定、我需要 RθJB。 RθJA Ω 和 RθJC Ω 均包含在提供的数据表中。"

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我们在 MOSFET 数据表中仅指定 RθJC Ω(底部或板)和 RθJA Ω。 这可以在第3页的表中找到。

    此致、

    John