This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19536KTT:不寻常的栅极阈值电压要求。

Guru**** 2523920 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111452/csd19536ktt-unusual-gate-threshold-voltage-requirement

器件型号:CSD19536KTT

我的问题是由于我们的栅极阈值电压要求不寻常。

要求如下:VGS <3.65V、VD=10V、ID=200mA。 @TA=25c

经过测试的 CSD19536KTT 器件通过测试、Vgs 为3.35V。

我担心的是、我们是否需要回收 CSD19536KTT、以确保生产中的任何变化都会导致 CSD19536KTT 不符合我们的要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    感谢您关注 TI FET。 首先、让我确保我正确解读您的要求。 在 VDS = 10V 且 TA = 25°C 的情况下、VGS 不能超过3.65V、以获得 ID = 200mA、对吧? 您测试的器件 VGS = 3.35V、以获得 ID = 200mA。

    TI 只能保证数据表中指定的内容并在生产中进行测试。 话虽如此、CSD19536KTT 数据表包含阈值电压和导通电阻的规格。 阈值电压是在 VGS = VDS、ID = 250μA μ V 且 TA = 25°C 且 VGS = 2.1V 和 VGS = 3.2V 之间的限值条件下指定和测试的。 在 VGS = 6V、VGS = 10V、ID = 100A 且 TA = 25°C 时指定并测试导通电阻 在阈值和6V 之间的 VGS 值上没有进行规格或测试。 在 ID = 200mA 时也没有任何规格或测试。

    数据表的图3中提供了典型的传输曲线。 我上拉了在产品开发期间收集的特性数据、对于已表征的典型器件、VDS = 5V、ID = 200mA、TA = 25°C、VGS = 2.89V。  显然、这在统计上并不重要、也不能得到保证。 您测试的器件具有较高的 VGS 值、可获得 ID = 200mA。 再说一次、我们不知道这是相对于阈值电压的典型高电平还是低电平 FET。 遗憾的是、我没有其他数据可以进一步分析这一点。

    您能否共享有关该应用程序的任何其他信息? 我完全理解您是否不想在这个公开论坛上分享。 如果是、我们可以通过普通电子邮件发送此私人邮件。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、感谢您的邀请。 是的、 我想私下继续本次对话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我向您发送了一封包含我的电子邮件地址的私人邮件。 请随时与我联系。 我将关闭该线程。

    谢谢、

    John