This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28633:"需要交流/直流转换器电路变压器的帮助"

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112390/ucc28633-need-help-for-ac-dc-converter-circuit-transformer

器件型号:UCC28633

尊敬的 TI 团队:

我已连接交流/直流 TI 电源设计器。 它们为我提供16.8V 和10A 的电路输出。

我找到了除变压器以外的所有组件。

https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/16?noparams=0  (需要登录)

所需变压器:

 

如何制作定制变压器? 你有什么想法吗?

祝你度过美好的一天!  

此致、

詹尼什床

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenish、

    通常需要定制变压器来优化设计。 首先向电感器制造商提供 WebBench 提供的参数。 Renco Electronics 就是这样的制造商之一。

    此致、

    射线