This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:UCC23513最大开关频率支持

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513, UCC21540, UCC5320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111835/ucc23513-ucc23513-max-switching-freq-support

器件型号:UCC23513
主题中讨论的其他器件: UCC21540UCC5320

大家好、

我想向您咨询 UCC23513是否支持120kHz、占空比= 1~2%应用? 我看到 UCC23513具有 105ns (最大值)的传播延迟。  

在120kHz、 占空比= 2%的情况  下、SW 导通时间介于1/120kHz * 1%= 83ns 和1/120kHz * 2%= 166ns 之间、这接近于 UCC23513的最大传播延迟。 我想知道是否有问题。

如果无法使用 UCC23513、我们可能建议客户使用 UCC21540 (A)、其最大传播延迟为40ns。

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    尼豪!

    此图中显示了传播延迟:

    在某些闭环系统(具有反馈)中、环路延迟可能太大、无法由控制器处理。

    如果脉宽小于您所说的传播延迟、在极高频率下可能会出现问题。  另一个选择是 UCC5320、它的传播延迟比 UCC23513短。

    如果还有其他问题、请告诉我、Yang。 否则、请按绿色按钮。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    感谢您的帮助!

    此致、