This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:BQ25195L 系统设计评审

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111349/bq24195l-system-design-review-with-bq25195l

器件型号:BQ24195L
主题中讨论的其他器件: BQ25895

您好!

让我们考虑一个具有以下电源和负载的系统

Vadapter 电源 5V 负载 SYS 负载 电池供电
电压 5V 4.5V 至5.5V 3.5V 至4.25V

500mAh 锂离子电池、3.2V 至4.1V

电流 最大2A 持续电流 最大100mA、典型值50mA

300mA 典型值、2A 峰值(GSM 调制解调器)

CC:200mA、CV 项:25mA

备注

主电源、可能会关闭

Vbus 引脚

Vadapter 或 PMID 升压

VADAPTER BUCK (SYS)或

Vadapter 关闭时的电池补充

当 Vadapter 不存在时、请备用电池

问题是什么

  1. 考虑到我们将输入电流限制配置为1.5A、系统电压限制配置为3.7V、BQ25195L 是否适用于所述的系统负载(2A 峰值)?
    1. 2A 峰值期间系统电压的瞬态响应是多少?
  2. 我们能否将输入电流限制设置为1.5A、并将快速充电电流设置为200mA、因为电池容量本身是500mAh?
  3. 5V 负载在可用时需要由 vadapter 供电、而在不可用时需要由 PMID 供电。
    1. 我们可以持续监控 vadapter 并在 vadapter 电压降至0V 时启用升压操作?
    2. 当升压操作正在进行且 vadapter 电源恢复时、BQ25195L 如何处理此问题、主机应该怎么做?
  4. 我们没有意识到或没有考虑的其他方面?

谢谢、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prithvi、

     BQ24195L 是2.5A 充电器。 它可以处理高达2.5A 的总电流、即充电电流和系统电流之和。 如果存在充电电流、则最大系统负载电流可为2.5A。 请注意 、充电电流和系统电流 也可能受到输入功率的限制、具体取决于输入电流限制设置。

    瞬态响应取决于系统设计和测试条件等。请根据您的特定测试条件评估 EVM 以供参考。

    请参阅注1。

    3.A. 默认情况下、BQ24195L 禁用了升压模式。 为了在 PMID 上生成5V 电压、主机需要启用升压模式。 请参阅上的常见问题解答  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023978/faq-bq25890-faq-why-does-the-pmid-pin-voltage-dip-during-vbus-removal-transient-to-the-otg-on-the-go-boost-mode-for-the-bq25890-bq25890h-bq25892-bq25895-bq25895m-bq25896-bq25898-bq25898d-bq24190-bq24192-bq24195-bq24195l-bq241

    3.b.. BQ24195L 在升压模式下运行时无法检测适配器插件。 当适配器插入时、需要使用外部电路来开启升压模式。  

    4. 有关 BQ2419X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq24192-bq2419x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips; 有关 BQ2419X 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq24190-bq2419x-bq2429x-faqs。  

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ning 的详细回答。 在以前的帖子中没有澄清的问题很少。

    1. 我看到最小快速充电电流为500mA。 通过我们将输入电流限制配置为1.5A、但电池的 CC 电流是200mA、这是可能的吗?
    2. 如果配置/启用升压并且 Vbus 也来自 vadapter、是否会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的。

    请参阅8.3.1.5 d/s 上电池供电的升压模式运行、其中一个升压模式启用条件是 VBUS 应小于 BAT+VSLEEP。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning。 以上两点

    1. 要将200mA 设置为充电电流、如何设置寄存器? 因为在 ICHG 部分的 REG02中、基极偏移为512mA。
    2. 因此、基于此、您说当 Vbus 电压恢复为5V 时、升压操作将自动停止?

    此致、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prithvi、  

     REG02 ICHG 范围为 512mA 至2496mA。 如果需要低于512mA 的充电电流、请考虑 BQ25895。

    2.  BQ24195L 在升压模式下运行时无法检测适配器插件。 当适配器插入时、需要使用外部电路来关闭升压模式。 对于 BQ25895、 当在 VBUS 上施加5V 电压时、该器件会自动退出升压模式。

    谢谢、

    宁。