请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65381-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS65381A-Q1
大家好、
我看到 VDDIO 由 TPS65381A-Q1数据表中的 VDD5或 VDD3/5供电。 我想确认它是否可以由 VDD1=3.3V 供电。 VDD1=3.3V 用于 MCU。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我看到 VDDIO 由 TPS65381A-Q1数据表中的 VDD5或 VDD3/5供电。 我想确认它是否可以由 VDD1=3.3V 供电。 VDD1=3.3V 用于 MCU。
谢谢。
您好、Jerry、
如果在3.3V 输出下使用 VDD1、我不会认为这是一个问题。 我将强调 VDD1输出在默认情况下不受监控、因此如果客户希望监控 VDD1输出、则需要将 DEV_CFG1寄存器中的 NMASK_VDD1_UV_OV 位设置为1。
请注意、如果 VDD1不在 PMIC 或 MCU 的 IO 要求范围内运行、则 MCU 可能无法设置 NMASK_VDD1_UV_OV 位。 这将导致 PMIC 的 ENDRV 和 NRES 引脚对 VDD1为 OV 或 UV 没有反应。
此致、
Layne J