This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381-Q1:VDDIO 由 VDD1=3.3V 供电

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112099/tps65381-q1-vddio-is-supplied-by-vdd1-3-3v

器件型号:TPS65381-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65381A-Q1

大家好、

我看到 VDDIO 由 TPS65381A-Q1数据表中的 VDD5或 VDD3/5供电。 我想确认它是否可以由 VDD1=3.3V 供电。 VDD1=3.3V 用于 MCU。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我们应该能够在星期二之前对此进行研究并得到您的回复。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    如果在3.3V 输出下使用 VDD1、我不会认为这是一个问题。 我将强调 VDD1输出在默认情况下不受监控、因此如果客户希望监控 VDD1输出、则需要将 DEV_CFG1寄存器中的 NMASK_VDD1_UV_OV 位设置为1。

    请注意、如果 VDD1不在 PMIC 或 MCU 的 IO 要求范围内运行、则 MCU 可能无法设置 NMASK_VDD1_UV_OV 位。 这将导致 PMIC 的 ENDRV 和 NRES 引脚对 VDD1为 OV 或 UV 没有反应。

    此致、

    Layne J