This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27537:输入信号阈值和输入信号迟滞

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27537

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111942/ucc27537-input-signal-threshold-and-input-signal-hysteresis

器件型号:UCC27537

您好!

我的客户正在评估 UCC27537、并对输入信号阈值有一些担忧。 从表中可以看到 Vin_H (min)= 1.8V、Vin_L (max)= 1.2V。 因此、在最坏的情况下、输入信号迟滞仅约为0.6V。 在某些情况下、如果输入纹波很大、可能会导致输入状态的误读。 有没有解决此问题的解决方案或0.6V 足以解决输入信号迟滞问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这方面的潜在问题将取决于输入信号的质量。 对于大多数信号、0.6V 是足够的空间。 为了使输入尽可能干净、可以在输入端使用 RC 滤波器。 根据驱动强度和在输入端观察到的噪声、可以调整 RC 以将信号保持在0.6V 迟滞范围内。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    感谢您的回应、这可能消除了我的客户的疑虑。

    制造商