This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:是否可以将高电流 PM 芯片用于低电流应用?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111472/tpsm63606-is-it-ok-to-use-high-current-pm-chip-for-low-current-application

器件型号:TPSM63606
主题中讨论的其他器件:TLVM13620

我的应用在3.3V 时需要最大1.2A 和正常0.8A 电流。 我选择的电源管理已缺货。 我想知道是否可以使用具有6A 电流的器件。在低电流应用中使用高电流器件有哪些缺点? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rong:

    您可以改用 TPSM62602/3、因为在这种轻负载下、效率可能会更好。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的及时响应。 还有其他缺点吗?  

    Rong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较低的效率是主要的缺点、因为与输出功率相比、电感磁芯损耗相对较高。 我建议使用同一模块系列中的2A 器件。 此外、如果输出电压< 6V、则 TLVM13620是一种成本较低的选择。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    非常感谢。

    Rong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、感谢您提出这个问题。