This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:CTRL 引脚中的高电流:PWM 调光期间出现问题

Guru**** 2391045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110992/tps61165-high-current-in-ctrl-pin-issue-during-pwm-dimming

器件型号:TPS61165

您好!

在本论坛上阅读了与 CTRL 引脚上的电压设置为3.3、5V、由 Arduino 管理或不受控时的某些 PWM 管理问题相关的不同文章后,我遇到了相同类型的错误。

根据接口类型(上拉值、上拉基准电压值、逻辑门直接管理)、PWM 工作正常或不正常。 PWM 的时序在测试之间不会改变 [并且始终尊重160µs 低电平状态、并且不会出现低于50ns 的任何毛刺脉冲)。

尽管我注意到流入此 CTRL 引脚的电流会保持高电平( 对于输入电压为12V 的+5V 逻辑门、电流为7mA)、如果我没有特定的电流(假设为2/3 mA)、我会遇到一些问题 (无背光打开或 PWM 管理)。  

在 PWM 模式期间(不使用 easyscan)、我们是否需要特定数量的电流进入此引脚? 大约7mA 电流流入该引脚是否正常?

所附图片是逻辑门流入 CTRL 引脚的电流(仅与时序和 IPP 相关)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alexandre

    实际上、我不确定我是否完全明白问题的关键所在。 您是说 TPS61165在3.3V 或5V PWM 输入下无法正常工作吗? 您是否怀疑 Ctrl 引脚中的电流?  

    您是否想分享更多信息、了解此器件在异常状态下的行为?  LED 电流是否随占空比变化而变化?

    在这种情况下、如果您提供 SW 引脚、FB 引脚、COMP 引脚的波形、将会有所帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面找到一些波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Alexandre

    我想与您确认运行条件、并请帮助添加未知条件:VIN=12V、LED 灯串电压 VLED?、LED 灯串电流 ILED?   输入 PWM 频率为8kHz、Rset? 如果有、请附上原理图。

    此外、根据波形、器件上施加了50%占空比 PWM、FB 调节为~100mV 平均 值、这似乎与计算值200mV*50%一致。 然而、由于 SW 的结果、其电压接近输入电压 、这意味着它不会切换。   

    目前、我将首先检查您的工作条件下的原理图参数。 BTW、您是否曾尝试更换新的 TPS61165或其常见现象?