This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:TPSM831D31设计计算器和地址电阻值

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105103/tpsm831d31-tpsm831d31-design-calculator-and-address-resistor-value

器件型号:TPSM831D31

 大家好、

1.能否分享/讲述  TPSM831D31器件的输入和输出设计计算?

2.我们应该为 Raddrl 保留什么价值? 它是否与输出电压(如0.82和0.8V)相关?

有人能否提出建议并加以澄清?  你在这方面的快速反应将是非常值得注意的。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    TPSM831D31的地址基于其 ADDR 引脚上的电压。 ADDR 引脚上的电阻器(RADDRL)与 TPSM831D31的内部电阻器形成电阻分压器、并在 ADDR 引脚上产生电压。 该电压设置 TPSM831D31的地址。RADDRL 值取决于用户从表7-5中选择的地址。 例如、如果您需要100d 作为地址、则应使用5.62k 作为 RADDRL

    ADDR 引脚上的电压与输出电压无关。 这两者是完全独立的。 输出电压由 VOUT_COMMAND 控制。

    下面的应用手册提供了一些有关如何选择输出电容器的信息。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa12

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    感谢您的澄清。 您是否还可以分享应用手册以计算该器件的输入电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    我们是否有任何用于计算  TPSM831D31功率耗散的应用/计算器

    输入电容器

    2.输出电容器

    3. IC  

    和 IC 结温?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    以下应用手册为输入和输出电容器设计提供了良好的起点。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slva882

    有关 IC 结温、请参阅 TPSM831D31数据表中的第6.4节以及图6-3、6-4、6-7和6-8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    感谢您的参与。 但我有一个与 Vout_B 纹波要求(20mV)相关的问题。  

    我的要求是  

    0.8V @10-13A  

    VRIPPLE - 3mVp-p

    3. V 公差- 3%。

    您能建议我们是否能满足上述要求吗? 我是否需要添加任何滤波器电路?陶瓷电容器的有效值和我应该保留的 ESR 值是多少?  

    具有0.5%电压容差(-40至105/125度及环境温度)的任何其他建议或替代稳压器。

    你在这方面的快速反应将是非常值得注意的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murli、

    我能否获取电感器信息和相应的其他值。 请参阅屏幕截图。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    TPSM831D31是一款包含电感器的模块。 您无需使用外部电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    根据要求:

    电源轨 A - 0.82V@48-55A、 纹波-30mV、电压容差-0.5%

    2.电源轨 B 0.8V@8-11A VRIPPLE - 10mV、Vtolerance - 3%

    已准备原理图、将100uF 替换为22uF、将470uF 替换为1500uF。

    是否需要  

     

    请您进行回顾、并让我思考一下这一点吗? 我是否需要添加/移除陶瓷/大容量电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    您能否告诉我、在我们通过电子邮件进行通信时、您是否可以关闭此地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    通过电子邮件回复有点慢。 需要完成部件并发布设计。 那么、如果可以、您会支持吗?  

    请在此处提供帮助、以提供 TPSM831D31器件的详细信息。

     1)标称电感值

    2)饱和电流

    3) RMS 电流

    4) 25°CEL 时的最大 DCR。

    我们需要估算上述信息、以计算输出 ESR 和电容、从而满足我们的输出电压纹波规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    请问您是否正在寻找 TPSM831D31模块中使用的电感器的详细信息或我推荐的第二级滤波电感器的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    请为两者共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、为了满足10mV 要求、我们还需要考虑什么等效 ESR 值(5x47uF)?

    在 Vout_B= 0.8V 的情况下、是否可以通过添加更多电容器将纹波降低6mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、  

    很少有与原理图相关的问题。

    1.将大容量电容器保持在电源轨 B (0.8V 电路)中的正确方法是什么? 我们是在第2级滤波器之前还是之后保留?

    2.在第2级滤波器之前或之后连接 SENSE 引脚?  

    3. 将第二级滤波器放置在靠近稳压器或靠近负载的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于陶瓷电容器、我已经取22uF (等效 ESR 0.12mE)来代替100uF、并补偿总电容器、包括大容量电容器。 因此,对于63A (0.82V)和11A (0.8V)电流额定值的参考设计,我是否需要将等效陶瓷电容器保持在正常电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    1、大容量电容应放置在第2级滤波器之后。

    2.输出电压感应应应应应在第2级滤波器之后完成

    3.将第二级滤波器放置在靠近负载的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用22uF 或47uF 陶瓷电容器。 但使用0805封装电容器。

    对于电源轨 B、您可以将开关频率增加到700KHz、因为该电源轨的满负载电流仅为11A。 提高开关频率有助于降低电感器纹波电流、并在输出端为给定输出电容器降低输出纹波(或降低输出电容以满足给定输出纹波)。

    由于满载电流仅为11A、因此输出端可能不需要470uF/220uF 大容量电容器、但 PCB 上仍有封装选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Murali 的澄清。  

    您是否还会很好地共享两个电压轨的模块的电感器数据?  

    需要针对不同的输出电压、电流和纹波要求进行计算。

     1)标称电感值  

    2)饱和电流

    3) RMS 电流

    4) 25°CEL 时的最大 DCR。

    与输入和输出陶瓷电容器的建议运行条件相关的查询。

    根据输入和输出部分的陶瓷电容器要求、我是否应保留建议的值?

    输入为500uF

    2.输出轨 A-1200uF

    3.输出轨 B- 400uF

    或者、我应该根据输入和输出电源轨的纹波/功率要求保持这些值吗? 我认为我应该根据纹波/功率要求保持不变。  

    对于0.82V@63A ,我得到12*22uF (纹波值30mV)。

    对于0.8V@11A 、I 在第一级采用4*22uF、在第二级滤波器采用10*22uF (10mV)。

    请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和输入侧17*22uF (波纹120mV-200mV)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    我通过电子邮件提供了电感器值。 电感器值足以估算纹波电流。

    如果使用了建议的电容、您将获得数据表和评估模块用户指南中显示的性能。 如果您的应用需要的电流要小得多、那么您可以减小大容量电容、但只要使用相同的开关频率、就应保留数据表中建议的陶瓷电容。

    由于电源轨 A 和电源轨 B 的满负载电流远低于 TPSM831D31模块可支持的电流、因此我建议在600kHz 下运行电源轨 A、在700KHz 下运行电源轨 B。 这进一步节省了所需的输入和输出电容量。

    通常、根据稳态纹波规格估算所需的陶瓷电容、根据负载瞬态规格估算大容量电容。