This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:有关 BQ25710RSNT BATFET 的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, CSD25402Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111361/bq25710-question-on-bq25710rsnt-batfet

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件: CSD25402Q3A

您好!

我有一位客户评估 BQ25710的新设计、我们对 BATFET 选择有疑问。

数据表9.4.1.1窄 VDC 架构的系统电压调节部分指出:“BATDRV 引脚只能在 Ciss 低于5nF 的情况下驱动电池 MOSFET。 建议使用1nF~3nF 范围内的 Ciss。" 他们目前正在考虑使用的 P 通道 FET 是 TPN4R712MD、L1Q、其典型 Ciss 为4.3nF、但如果他们考虑器件变化和30%容差、他们可能会期望某些器件的 Ciss 高达5.6nF、超出规格。  您能为我们描述一下当 Ciss 超过5nF 时会发生什么故障吗?  它会导致某些器件发生灾难性故障、还是会导致整个充电器/监控器不符合某些功能或性能指标?

此外、TI 是否有更好的 BATFET 推荐替代器件更适合此插座?

此致、

Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    除了开关 FET 驱动器、BATDRV 是一个弱源。 如果 Ciss 过大、则可能需要更长的时间才能打开和关闭 BATFET。 因此、它可能无法快速响应某些保护功能、例如电池短路。 请遵循我们 EVM 建议的 BATFET 作为起点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tiger 的反馈! )

    根据 EVM 用户指南 、他们似乎在 该设计中使用 CSD25402Q3A 作为 BATFET、即设计原理图中的 Q7、因此我们将继续将其用作起点。

    -Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    除了电池短路之外、您能否列出所有会受更长开关时间影响的保护特性? 我们需要评估应用中的所有影响。

    EVM 建议使用不可用的 CSD25402Q3A、因此我们正在考虑替代器件。

    -杜根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    您能否提供将受到过多 Ciss 影响的功能的完整列表?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、重复一个问题、我在发帖时遇到问题、不得不更改我的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何取决于 BATFET 切换的保护都可能受到影响。

    我建议查找一个与 CSD25402相似的替代器件、在电路中尝试。 您可能会发现我们的充电器具有宽 Ciss 容差。