This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:BQ25723RSNR 充电器原理图请查看

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112160/bq25723-bq25723rsnr-charger-schematic-review

器件型号:BQ25723
主题中讨论的其他器件: TPS65987

您好!

我写这篇文章是为了回顾 BQ25723的原理图、同时检查 BQ25723与 TPS65987之间的连接是否正确(它们协同工作、TPS 通过 I2C 总线驱动 BQ)

该板的作用是制造一个在同一电源轨上具有拉电流阱的双向 USB C 充电器 (相同的 USB 端口可以使用 AC 220 V 充电器电力输送为 BQ 充电器上连接的电池充电、并且使用相同的 USB C 端口对器件充电后可以为其充电)

请将原理图作为附件查看:

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Bidirectionnal-USB_5F00_C-Charger_5F00_V2.pdf

GPIO 的布线如下:        

TPS65987 BQ25723
GPIO0 PROCHOT
GPIO1 CHRG_OK
GPIO2 SRC_EVT
GPIO3. EN_OTG
GPIO4. SNK_EVENT

谢谢你

此致

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    BQ25723原理图看起来不错。 请注意输入电容和输出电容。 为了使充电器保持稳定运行、有一个最小电容要求。 (Link1)(Link2)。 我没有查看该设计的其他页面。 请使用关联的器件型号提交单独的申请。  

    此致、

    老虎