Other Parts Discussed in Thread: BQ25723
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25723 主题中讨论的其他器件: TPS65987
您好!
我写这篇文章是为了回顾 BQ25723的原理图、同时检查 BQ25723与 TPS65987之间的连接是否正确(它们协同工作、TPS 通过 I2C 总线驱动 BQ)
该板的作用是制造一个在同一电源轨上具有拉电流阱的双向 USB C 充电器 (相同的 USB 端口可以使用 AC 220 V 充电器电力输送为 BQ 充电器上连接的电池充电、并且使用相同的 USB C 端口对器件充电后可以为其充电)
请将原理图作为附件查看:
e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Bidirectionnal-USB_5F00_C-Charger_5F00_V2.pdf
GPIO 的布线如下:
| TPS65987 | BQ25723 |
| GPIO0 | PROCHOT |
| GPIO1 | CHRG_OK |
| GPIO2 | SRC_EVT |
| GPIO3. | EN_OTG |
| GPIO4. | SNK_EVENT |
谢谢你
此致
Alan