This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:当 EN 引脚和 IN 引脚均为0V 时、UVLO 保护电路是否工作

Guru**** 2509135 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112043/tlv755p-uvlo-protection-circuit-works-or-not-when-en-pin-and-in-pin-both-are-0-volt

器件型号:TLV755P

您好、TI 专家

我的问题是、当 IN 和 EN 引脚都为0伏时、红线部分中的 MOSFET 打开或关闭。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    TLV755P 在内部由 IN 电源轨供电、因此如果 IN 降至0V、则无法对输出节点进行主动放电、因为有源放电电路将无法驱动您用红色圈出的下拉 CMOS 器件。

    从数据表第7.4.3节中:

    '当提供足够的输入电压时、有源下拉电阻打开'

    此致、

    John