This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54394:电感器峰值电流

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111428/tps54394-inductor-peak-current

器件型号:TPS54394
主题中讨论的其他器件:TPS62130TPS62903

您好!

查看数据表的第14页、可以计算出峰值电感器电流为3.46A。

尝试在 webench 中复制此设计、我得到一个值为2.08A 的 L IPP。

您能不能建议为什么这里会有差异?

我不需要精确的电源设计、只是尝试在 Webench 中获取基准。 我最终感兴趣的是如何为以下两个输出电压明智地对电感器电流进行规格、如果您能提供帮助的话?

VIN 5V -> 5.5V

VOUT 1 -> 1.5V 3A

VOUT 2 -> 1.1V 3A

非常感谢、

G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    我为1.5V/3A 外壳创建了5V 至5.5V 设计以尝试使用。 该设计显示了1.5uH 电感器、但如果您想进一步降低纹波、则可以将其更改为高达2.2uH。 我观察到 L Ipp 为1.47A、这是电感纹波峰峰值。 峰值电流是变量"IC IPK"、在本例中为3.74A。 看起来都是正确的。 与数据表中的公式不同的原因是存在非理想的有损耗占空比项(数据表仅为此使用简化的 Vout/VinMax)以及开关频率稍低(公式中的 FSW 项)。 因此、您可以使用 WEBENCH 数字来选择电感器。  

    下面是我要检查的1.5V/3A 设计: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=583F8DF26D147AF5 

    这是1.1V/3A 设计: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=A80D775DF109F777

    除了数据表中的注意事项外、我还想补充的是、当器件由于输出短路或高电流需求而进入电流限制时、尤其是在启动期间、器件将运行在过流保护方案中、在该方案中、最大电感器电流可高达6.5A。 因此、建议选择饱和电流高于6.5A 的电感器。 WEBENCH 似乎选择的是7.8A 额定电感器、该电感器应该可以工作、但您可以选择饱和电流大于6.5A 的任何其他电感器。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复和解释、这是最有用的。

    由于该器件的开关频率相对较低、"IC IPK"值是否相对较高? 频率更高的器件是否具有较低的"IC IPK"?

    如果使用饱和电流小于6.5A 的电感器、在短路或高电流需求情况下会发生什么情况?

    谢谢、

    G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    IC IPK 取决于纹波电流加上负载电流本身。 纹波电流取决于占空比、Vin、Vout、电感器选择以及开关频率、因此 IC IPK 也将取决于所有这些参数。 如前所述、您可以将电感器增加到2.2uH 以降低纹波电流、这也有助于降低 IC IPK。  

    超过饱和电流运行会导致电感阻抗下降、并导致电流不受控制地上升、从而损坏电感器和 IC 本身。 如果选择饱和电流低于6.5A 的电感器、我建议选择具有软饱和特性的电感器、其中电感下降随着电流的增加而逐渐减小。 您应该能够在电感器数据表曲线中检查饱和电流特性。 您将需要避免使用铁氧体磁鼓磁芯电感、因为它们往往在饱和电流之后电感值会"硬"下降。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    感谢您的回复。 我在这里学到了一些新东西:-)

    查看 TPS62130器件的数据表、我看不到 IOCL 的值、在本例中是否称为其他值? 我如何为该器件的电感器的最小饱和电流进行规格?

    谢谢、

    G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    检查表7.5 (电气特性)中"电源开关"部分下的 ILIMF 参数。 此器件上的最大电流为4.9A。 如果您正在查看 TPS62130、我建议您也检查更新版本的更好 TPS62903。

    谢谢、
    模块