This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035C:LM5035C

Guru**** 2419710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5035C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111948/lm5035c-lm5035c

器件型号:LM5035C

你好。

我以前使用过 LM5035C、用于低压48V 输入电源、半桥或推挽式拓扑。

现在、我想制造一个具有300V 输入和500W 24V 输出的高压电源。

我想知道它是否可以在5035C 下完成?

如果是、哪个更好、半桥或推挽更好? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以在进行一些更改后将 LM5035C 用于高电压。

    1)。 VDD 的启动电路、您可能需要来自主变压器的辅助绕组;

    2)。  使用外部高侧和低侧栅极驱动器、此类自举二极管和高侧 GD 可处理高电压。

    此致、