This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2060A:BQ2060A-E619DBQ 和 BQ2060ADBQ 之间是否存在任何差异

Guru**** 2815125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112243/bq2060a-is-there-any-difference-between-bq2060a-e619dbq-and-the-bq2060adbq

器件型号:BQ2060A

您好!  

我正在尝试为现有项目订购一些芯 片、当前设计 BOM 指出我们正在使用 BQ2060A-E619DBQ。 DigiKey 和其他几家供应商注意到、他们在这方面缺货、但有人注意到他们确实有 BQ2060ADBQ 库存。 我无法在 TI 网站或其他网站上找到有关第二个器件型号的任何信息。 是否有人能够澄清差异?

我还看到上述两个器件型号均已被 R 阻尼、似乎只是管筒和卷筒销售装置之间的差异? 有人可以吗?

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    BQ2060ADBQ 不是有效的可订购器件。 如果它过去由 TI 提供、则它已停产。 器件过时有多种原因、因此我们无法肯定。 我预计至少会有一些微小的差异。

    是的、后缀 R 通常用于卷带。 每个可订购产品在数据表中都有这样的更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、是否有任何方法可以找到过时模型的数据表?

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    它可能已有20多年的历史了。 我不知道有什么库有它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢 Shirish 的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢 Shirish 的帮助。