请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 您好、TI 团队、
我想详细介绍一下具有 超时功能的通信类型0x1E = I2C。
在 SLUUBY1B 中、有2个细节未达成一致:
- 第139页:添加了"(用于高达100kHz 的总线速度)"
- 第75页:添加了"(用于100kHz 总线速度)"
所以... 是否可以在90kHz 时钟下使用25-35mS 超时,或者我是否必须在 CLK 上使用2s 低电平状态来重置总线?
非常感谢