This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:Comm 类型超时

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110809/bq76942-timeouts-on-comm-type

器件型号:BQ76942

您好、TI 团队、

我想详细介绍一下具有 超时功能的通信类型0x1E = I2C。

在 SLUUBY1B 中、有2个细节未达成一致:

  • 第139页:添加了"(用于高达100kHz 的总线速度)"
  • 第75页:添加了"(用于100kHz 总线速度)"

所以... 是否可以在90kHz 时钟下使用25-35mS 超时,或者我是否必须在 CLK 上使用2s 低电平状态来重置总线?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    对于这两种情况、该文档都应阅读"高达100kHz 的总线速度"。 感谢您指出这一点。 可以在90kHz 时钟下使用25-35mS 超时。

    谢谢、
    Caleb