This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:开关节点振铃下冲问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, TIDA-00909

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110005/lmg5200-switch-node-ringing-undershoot-concern

器件型号:LMG5200

您好!

我们将 LMG5200半桥模块用于电机驱动应用的多相 GaN 逆变器。 在驱动 简单的三相电感负载(1mH 负载)时、我们观察到开关节点输出上的下冲超过数据表中报告的-5V 额定值。 峰值下冲约为直流链路电压的50%(例如、 -10V 下冲、20VDC)。 我们知道、造成这种振铃    的主要原因是换向环路上的寄生效应、因此、我们遵循了与 TIDA-00909参考设计相同的布局。 探测是使用带接地弹簧的无源200MHz 示波器探针进行的。 我们现在希望对董事会进行一些修改、以解决这个问题。 到目前为止、我们根据论坛上的类似问题进行了两项更改。 我们分离了 AGND 和 PGND、并将开关节点输出下方的所有铜清空、以最大限度地减小开关节点所见的寄生电容。 我想知道您是否有任何关于此问题的建议  

此外、我希望您能够解决我遇到的这些问题

-数据表中的-5V 绝对最大额定值来自哪里  

-如果我们反复超过此阈值,设备的后果/故障模式是什么  

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hosam、

    我对超过开关节点输出上的-5V 额定值意味着什么有点不清楚。 您能否发送设计图以及探测和检测电压低于-5V 的位置?

    通过超出器件的绝对最大额定值、我们无法保证器件的正常运行或可靠性。 它也可能直接损坏器件。

    谢谢、

    不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、您好!

    我指的是数据表中报告的 SW 至 PGND 额定电压  

    我将测量这两个引脚上的电压。 这是它在电路板上的样子。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hosam、

    您能否向我们发送您的更新布局? 如果需要、我们可以将其转移到电子邮件通信中。

    谢谢、

    不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、您好!  

    就元件的放置而言、新的布局没有变化、我只是将 AGND 和 PGND 分开、并将电路板内层开关节点下方的所有重叠铜清空。 我可以按照您的建议通过电子邮件共享更多详细信息(例如设计文件)。 我会如何做到这一点?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hosam、

    请 发送电子邮件 至 prasanna.ur@ti.com 、了解有关此问题的背景信息。  

    谢谢、

    不是