This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14010A:LMR14010A Vin 断开故障

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14010AEVM, LMR54410, LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109758/lmr14010a-lmr14010a-vin-disconnection-trouble

器件型号:LMR14010A
主题中讨论的其他器件: LMR54410LM5158

大家好、

我测试 过 LMR14010AEVM 评估板、但遇到了问题。 我修改了 PCB、VIN = 35V、Vout = 27V/750mA、Cout = 4.7uF x2 + 100nF

电阻负载的工作电流高达750mA,但直流/直流转换器在我断开 VIN 正极导线并将其与开关和最大负载连接时断开,VIN 电源是电流限制为1A 的 PSU 实验室。

我使用相同的 PCB 和 LMR54410 PN (因此 Vout = 28V/800mA)进行了测试, 效果 也是一样,IC 也被损坏了。

提前感谢。

胡安·卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    电感环将出现在传导测试中、您可能会使器件过载。

    我的建议是、如果您要执行这样的测试、请实施阻尼 网络 、并且在输入端具有 TVS 钳位等保护电路、以确保无电压过载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    您会建议使用哪种 LC 滤波器和带宽? 该降压转换器的输入是使用 LM5158/7、28、5V 输入电压、输出= 35V/750mA、900MHz Fsw 进行升压的输出

    谢谢。

    胡安·卡洛斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    您会建议使用哪种 LC 滤波器和带宽? 该降压转换器的输入是使用 LM5158/7、28、5V 输入电压、输出= 35V/750mA、900MHz Fsw 进行升压的输出

    谢谢。

    胡安·卡洛斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、  

    我假设您仍在谈论您正在进行的热插拔测试。 LC 滤波器不会防止器件上的电气过载。 我被建议在输入(基准)上放置一个阻尼电容器、并使用一个 TVS 来钳制电压。

    对于用于降压以进行合规性测试 的 LC 滤波器、我通常建议转角频率至少比开关频率低十倍频。